This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN:TIDA01527

Guru**** 2538370 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01527, TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454039/tida-resolver-applications-reference-design-tida01527

器件型号:TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN
主题中讨论的其他器件:TIDA-01527TIDM-02014

工具与软件:

大家好

我正在开发 TIDA-01527来确保旋转变压器能够平稳工作。 我有一个与以下电路相关的问题

由于来自输入 AM 信号、差分放大器确实会直接通过、或进一步的电路进行滤波、而不是仅通过包络、因为 R32和 C15仅在这里用作桶式滤波器。 必须使用正弦编码器配置旋转变压器。 那么、OSIN 和 OCOS 的输出是否足够或者二者之间是否有任何滤波器要求。 如果需要、那么如何计算 平滑角度配置的参数(截止频率和滤波器阶数)?   

此致、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yakshraj:

    旋转变压器的输出信号始终为正弦/余弦包络以及高频激励信号。 因此、 可实现差分二阶低通滤波器来滤除激励频率。 请查找在牵引逆变器参考设计 TIDM-02014中为旋转变压器设计的滤波器、这些滤波器可用作参考。 您能否提供旋转变压器的激励频率和最大工作频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuxin:

    感谢您的快速回复。  

    旋转变压器的正弦+、正弦-、余弦+和余弦-的调制输出为10kHz、励磁电压为7VAC、极点4和 TF 比率0.286+/- 10%。

    那么、我是否应该根据您的  TIDM-02014 (RES_SIN_N)更改(TIDA-01527)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yakshraj:

    有。 屏幕截图中的电路只是一个差分运算放大器电路、输出信号仍然是具有高频激励谐波的正弦/余弦、用于将输出信号监控为反馈。 如果要获得正弦/余弦包络、则可以添加 TIDM02014中所示的滤波器。 请注意、滤波器会导致微小的相移、然后产生一些角度误差。

    此致、