主题中讨论的其他器件:TIDA-01527、 TIDM-02014
工具与软件:
大家好
、
我正在开发 TIDA-01527来确保旋转变压器能够平稳工作。 我有一个与以下电路相关的问题
由于来自输入 AM 信号、差分放大器确实会直接通过、或进一步的电路进行滤波、而不是仅通过包络、因为 R32和 C15仅在这里用作桶式滤波器。 必须使用正弦编码器配置旋转变压器。 那么、OSIN 和 OCOS 的输出是否足够或者二者之间是否有任何滤波器要求。 如果需要、那么如何计算 平滑角度配置的参数(截止频率和滤波器阶数)?
此致、
谢谢!