Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, TIDA-010938
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280039C
工具与软件:
您好!
我目前正在使用 TMDSCNCD280039C MCU、基于 TIDA-010938参考设计开发一个逆变器原型。 我已按照 TI 说明使用单极配置操作实验6。 INV_clearPWMTripDCAC从0设置为1后、我在引脚49和50上成功获得了 PWM 输出。 但是、引脚51、52、54和56上没有 PWM 信号。
我想请求您提供帮助、帮助您确定此问题的潜在原因以及如何确认哪些引脚应输出 PWM。 在引脚配置或 PWM 设置过程中、是否有任何可能遗漏的其他设置或步骤? 非常感谢您的指导和建议。
感谢您的关注和支持。
此致、
Ariq Kusuma Wardana