This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454714/tida-010938-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:TIDA-010938
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280039C

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 TMDSCNCD280039C MCU、基于 TIDA-010938参考设计开发一个逆变器原型。 我已按照 TI 说明使用单极配置操作实验6。 INV_clearPWMTripDCAC从0设置为1后、我在引脚49和50上成功获得了 PWM 输出。 但是、引脚51、52、54和56上没有 PWM 信号。

我想请求您提供帮助、帮助您确定此问题的潜在原因以及如何确认哪些引脚应输出 PWM。 在引脚配置或 PWM 设置过程中、是否有任何可能遗漏的其他设置或步骤? 非常感谢您的指导和建议。

感谢您的关注和支持。

此致、
Ariq Kusuma Wardana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我已通过执行以下步骤找到该问题的解决方案:

    禁用过流故障设置、此设置会关闭过流条件和保护
    当 DCBH (DC 总线高电平)时禁用触发事件、这意味着当 DC 总线电压超过预定义阈值时、系统将不会触发事件或响应。

    通过执行这些步骤、系统变得更加灵活、对直流母线上的过流或高压情况不太敏感

    此致、
    Ariq Kusuma Wardana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariq:

    请发送电子邮件至 info@jumplink.ca