This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010250:无传感器 FOC 实施。 BEMF 检测。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1458697/tida-010250-sensorless-foc-implementation-bemf-detection

器件型号:TIDA-010250

工具与软件:

我尝试遵循 无传感器 FOC - TIDA-010250用户指南( software-dl.ti.com/.../TIDA010250_FOC.html Hardware_User_Guide)

在"3. 引脚映射"中、  使用 这些引脚显示了用于 BEMF 检测的相电压。 但是、TIDA-010250 原理图未将这些引脚连接到任何用于 BEMF 检测的电路。 我 也签入了 Altium PCB 文件、并确认 PA25、PA24和 PB24的 MCU 引脚未连接到任何地方。  TIDA-010250的无传感器 FOC 库是否使用了其他方法来检测何时执行相位换向并且不需要 BEMF 信息? 我在这里有点困惑。  

A 相电压输入

PA25.

B 相电压输入

PA24.

C 相电压输入

PB24.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher

     最终发布的原理图移除了相电压检测电路。 您可以忽略这些相电压检测、因为相应的软件目前不需要相电压检测。

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely、

    来确认您在说什么。 MSPM0库无需 BEMF 相电压感应即可实现无传感器 FOC。 如何实现? 您能不能给我介绍一下介绍这种技术的任何 TI 文章?  

    谢谢!

    克里斯托弗·D·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    是、确认、 MSPM0库实现了无传感器 FOC、不需要 BEMF 相电压感测。

    TI 的 C2000 DSP FAST 观测器需要这种相电压感测、但 MSPM0不需要。

    有关 FAST 的更多文档、请参阅:  

    MotorControl SDK InstaSPIN 实验室指南

    突破性的 InstaSPIN -FOC 电机控制技术业已推出

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您。