Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010210 主题中讨论的其他器件:TIDA-01606
工具与软件:
您好、

当我检查参考设计时、我注意到 PGND 和 GND 之间有一个电容器、没有其他连接、它可以为读取市电电压(SO 交流电压)提供参考、但我认为这个设计中关于直流母线电压读数有一个错误。 顺便说一下、NEUT-PGND 直接短路。
您对此问题有何看法? 在读取直流电压时、使用电容器来获取两个电位之间的基准似乎并不正确。
此致。