This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:参考设计简介;

Guru**** 2586865 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1459659/tida-010210-reference-design-about

器件型号:TIDA-010210
主题中讨论的其他器件:TIDA-01606

工具与软件:

您好、

当我检查参考设计时、我注意到 PGND 和 GND 之间有一个电容器、没有其他连接、它可以为读取市电电压(SO 交流电压)提供参考、但我认为这个设计中关于直流母线电压读数有一个错误。 顺便说一下、NEUT-PGND 直接短路。

您对此问题有何看法? 在读取直流电压时、使用电容器来获取两个电位之间的基准似乎并不正确。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一张图像

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电路板上的电压测量结果正常、仅供参考、但我同意您的看法、即这看起来有点令人困惑。

    一般来说、如果您想以不太容易混淆的示例、则可以使用 TIDA-01606主板原理图。

    在本例中、所有电压测量值均以中点为基准。

    谢谢

    BR

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riccardo、

    其实我明白,

    由于系统中的交流系统、Y 电容器和两个 GND 之间会产生电势。 得益于该交流系统、直流系统间接获得基准。 这实际上是一个伟大的设计:)

    如果测量结果中没有交流电、则 PGND 和 GND 之间将没有基准。

    此致。