Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010042 工具与软件:
您好!
在基于 TIDA-010042 MOSFET 的参考设计的输入端(2 x 1200uF)和输出端(1 x 1000uF)使用大容量电容器是否有任何特殊原因。 如果我减小这些值会发生什么情况。
此致、
Cyril
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042
工具与软件:
您好!
在基于 TIDA-010042 MOSFET 的参考设计的输入端(2 x 1200uF)和输出端(1 x 1000uF)使用大容量电容器是否有任何特殊原因。 如果我减小这些值会发生什么情况。
此致、
Cyril
尊敬的 Cyril:
这个大电容主要用于提高瞬态性能、如果瞬态情况不那么重要、可以减小输入和输出电容。
您可以查看新的 TIDA-010042的设计指南、第2.4.2.2节"输入电容"来计算降压转换器的最小输入电容。
谢谢、Bowen