This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:基于 TIDA-010042 MOSFET 的设计输入和输出电容

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1458476/tida-010042-tida-010042-mosfet-based-design-input-and-output-capacitance

器件型号:TIDA-010042

工具与软件:

您好!  

在基于 TIDA-010042 MOSFET 的参考设计的输入端(2 x 1200uF)和输出端(1 x 1000uF)使用大容量电容器是否有任何特殊原因。 如果我减小这些值会发生什么情况。

此致、

Cyril