This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40261:PMP40261电流感应和放大器;铁氧体磁珠设计问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1460328/pmp40261-pmp40261-current-sense-ferrite-beads-design-problem

器件型号:PMP40261

工具与软件:

问题1:

在数据表中、建议使用与电源开关串联的电流互感器来检测电流、然后在 IC 内部合成电感电流波形。  

但通过这种方式、换向环路将扩展、以增加环路阻抗。 恐怕开关节点有噪声。 我可否看看下列方案是否可行? 您会推荐哪一个?

  1. 将 CT 放在 GND 侧、即换向环路之外的 A 点。  
  2. 将 CT 与 GND 布线 B 点串联、以直接检测电感器电流。
  3. 在 A 点或 B 点放置一个分流电阻器而不是 CT。如果是、如何选择外部元件、即 RSYN

问题2:

在原理图中、我发现一些与 MOSFET 和二极管串联的铁氧体磁珠。 我可以问您为什么要放置它们吗? 您想解决哪些问题? 如何选择这些铁氧体磁珠?  

尤其是、这些电源开关的导通/关断瞬态非常快。 di/dt 非常高。  这是否会在器件上引起高电压尖峰?  

问题3.

通过查看测试报告的详细信息 、我们发现 MOSFET 上存在一些大的电压尖峰。  显然、当电流较高时、di/di 较高(假设上升时间和下降时间保持不变)、并且电压尖峰较高。 输出电压为390V、但最大 VDS 为498V。 我认为这很可能是由与电源开关串联的铁氧体磁珠引起的。 TI 是否有任何其他关于将铁氧体磁珠放置在该处的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    将 CT 放置在 FET 的漏极侧而非源极侧的原因是 CT 的电感会在驱动环路中引起额外的振铃。 如果您要将电流感应电阻器放置在 A 或 B 处、则需要确保该电阻器具有低电感。 CT 不是放置在 A 或 B 处的好选择

    使用铁氧体磁珠来降低开关瞬态期间的电流变化斜率、从而解决 EMI 相关问题。  

    以下链接可能很有用:  

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/sluaai2

    没错、在选择铁氧体磁珠时、您需要确保 FET 电压应力仍低于其额定值。

    此致、

    Sheng-Yang Yu