Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00161
工具与软件:
大家好!
我目前想了解 TIDA-00161的测试结果。 到目前为止、3.5kHz 的视觉刷新率很明显(33 MHz / 32 / 257)、暂停1us 后每个结果约为3.5kHz。
到目前为止、60Hz 的刷新率和6 MHz 的 SPI 也已清除。
我不明白的是为什么不会降低刷新率、因为灰度时钟的一个完整周期会产生大约16 Hz (3.5 kHz/256个周期)。
60Hz 的刷新速率是如何产生的、或者14位灰度是如何产生的?
有人能在这里帮助我吗?
非常感谢!