This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00161:LED 模块的刷新率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1462204/tida-00161-refresh-rate-of-led-module

器件型号:TIDA-00161

工具与软件:

大家好!

我目前想了解 TIDA-00161的测试结果。 到目前为止、3.5kHz 的视觉刷新率很明显(33 MHz / 32 / 257)、暂停1us 后每个结果约为3.5kHz。
到目前为止、60Hz 的刷新率和6 MHz 的 SPI 也已清除。
我不明白的是为什么不会降低刷新率、因为灰度时钟的一个完整周期会产生大约16 Hz (3.5 kHz/256个周期)。
60Hz 的刷新速率是如何产生的、或者14位灰度是如何产生的?

有人能在这里帮助我吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    我们的专家会很晚回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    1.帧速率是60、首先确定。

    2、一帧周期有很多视觉新鲜的周期。 在每个视觉刷新周期中、有32个扫描段。 对于8+8模式、每个段有256个 GCLK。 在每个通道的段中、256个 GCLK 可实现8位灰度。

    3.一个帧周期(16.67ms)有59.47视觉刷新周期,这意味着每个通道都有59.47x256 GCLK 来显示灰度。 因此、它可以实现8+log (59.47、2)= 13.89位灰度。 这就是14位的来源。

    此致、

    Suchen Dong