This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00313:推荐用于高侧负电流监测芯片(汽车级)

Guru**** 2931970 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8601-Q1, LMP8601, INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1464878/tida-00313-recommended-for-high-side-negative-current-monitoring-chips-automotive-grade

器件型号:TIDA-00313
主题中讨论的其他器件:LMP8601-Q1LMP8601INA282

工具与软件:

你好、专家

我查看了您的参考设计、不想使用 I2C 接口的电流传感器。 我想使用具有模拟输出的电流感应。 我需要汽车级器件。 您能帮助设计一个用于检测10mA 电流的解决方案吗?

此致!

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    我假设不希望为检测放大器集成负电源电压源?

    LMP8601-Q1可通过单个5V 电源提供-9V 输出。 请查看该应用手册。

    然而、应注意、10mA 的测量可能具有挑战性。 LMP8601也不例外。 请考虑校准是否可行。    

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LMP860x   精度不够、客户希望测试约10mA 的电流。

    INA282  它是一款非常旧的器件、可能已不再投入生产。

    您能给我一个解决方案吗?

    如果客户要在低共模电压(-15V)下测试负电流、则电流测试精度需要为10mA。

    此致!

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    INA282正在供货并有库存。  可以 在线订购。但是、如果共模为-15V 或更低、则 LMP8601是我们唯一可以解决的解决方案。  

    此致

    Guang