主题中讨论的其他器件: ADS8686S
工具与软件:
您好!
我们正在尝试使用德州仪器(TI) ADS8686SEVM-PDK 开发板读取微伏级信号。 我谨附上我们从信号发生器发送的信号的屏幕截图、我们通过接口读取的信号以及我们测试设置的图像。
我们从该接口读取的信号显示有一个直流失调电压。 是否有办法调整 GUI 中的参数来解决此问题、还是只能通过修改硬件来解决此问题? 此外、当我们记录数据时、Excel 文件会显示舍入为0、1和2等限值的值。 如何修改此日志文件的格式?
最后、您是否有可用的源代码允许我们使用类似于您的 GUI 的 GUI 并通过 UART 将数据从寄存器传输到 PC?
提前感谢您的支持。
此致、
e2e.ti.com/.../36dB_5F00_deneme_5F00_07_5F00_11_5F00_24_5F00_11_5F00_03_5F00_43.csv