This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:使用 ADS8686SEVM-PDK 板的微伏信号读数

Guru**** 2586015 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686SEVM-PDK, ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1435206/ads8686sevm-pdk-microvolt-signal-reading-with-ads8686sevm-pdk-board

器件型号:ADS8686SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8686S

工具与软件:

您好!

我们正在尝试使用德州仪器(TI) ADS8686SEVM-PDK 开发板读取微伏级信号。 我谨附上我们从信号发生器发送的信号的屏幕截图、我们通过接口读取的信号以及我们测试设置的图像。

我们从该接口读取的信号显示有一个直流失调电压。 是否有办法调整 GUI 中的参数来解决此问题、还是只能通过修改硬件来解决此问题? 此外、当我们记录数据时、Excel 文件会显示舍入为0、1和2等限值的值。 如何修改此日志文件的格式?

最后、您是否有可用的源代码允许我们使用类似于您的 GUI 的 GUI 并通过 UART 将数据从寄存器传输到 PC?

提前感谢您的支持。

此致、

   e2e.ti.com/.../36dB_5F00_deneme_5F00_07_5F00_11_5F00_24_5F00_11_5F00_03_5F00_43.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozde:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我看到在信号发生器屏幕截图中有一点负偏移、而时域显示看起来具有正偏移。  这可能来自 ADS8686S 的失调电压误差、无论如何、GUI 中没有任何东西可以为您进行调整。  另外、从 CSV 文件可以看出、输入电压范围是+/-10V。  A 列中的值为"代码"-实际上根本不是四舍五入。   260uVpp 输入和+/-10V 输入范围、您在转换结果中只能看到~3个代码。  您可以尝试将输入范围(在 Device Configurations 下)更改为+/-2.5V 输入范围、这应该会提供更大的代码扩展-不过最终仍然很小。  您也可以右键单击图形、然后将数据"导出"到 Excel -这将提供您在图形中看到的电压(而不是代码)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些为您提供的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    首先、非常感谢您的快速响应和内容丰富的回答。 此外、我们想使用 STM32微控制器通过 ADS8686S 板的 SPI 接口读取数字数据。 是否可以为该过程提供源代码?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozde:

    很遗憾、我没有为您提供源代码示例。  我将要求我们的软件团队将某些内容放入创意备货中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您的软件团队是否给您任何反馈?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、还没有。  我会再次对他们说...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、


    我想再问一个问题。 当我使用 SMA 连接器(AIN0通道)将20mV 峰峰值正弦输入信号连接到 ADS8686S 电路板时、我从 GUI 读取的值偏移为-7.5mV。 当我短接输入的负极和正极并读取浮点通道时、I READ 的偏移值为0.2mV。 当我插入输入信号时、我看到偏移值高于电路板数据表中指定的偏移误差。 我可以对硬件和软件进行哪些改进来消除此失调电压?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gozde -  

    在不了解更多有关信号源的情况下、就很难判断失调电压来自何处、这可能是由某些阻抗问题和/或偏置电流引起的。  您使用的是什么信号发生器?  是通过放大器还是通过与 SMA 的直接连接来馈送输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我使用 Rohde&Schwarz 示波器(RTM3004)的函数发生器。 我要连接示波器、器件配置、测试设置和我获取的信号。 如何解决该负失调电压问题?   

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    您能否请从绿色端子块上移除飞线、只需再次检查示波器上的正弦波、以验证是否没有偏移(显示屏显示0V、但请确认)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我拔下电缆并拍摄了 GUI 屏幕截图、但偏移保持不变。 我还连接了我从示波器发送的信号。 你有什么看法?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有趣

    当您使用其他通道时、是否会发生同样的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很遗憾、我尝试其他通道时的偏移量是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我能 想到的唯一一件事是阻抗不匹配。  您的信号发生器是否设置为高阻态或50 Ω 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 信号发生器设置为高阻态 是否应该用50欧姆更改它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试检查偏移是否有任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozde:

    您的目标如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    当我用50欧姆改变阻抗后,偏移问题解决了:)

    很抱歉迟到了。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  感谢您的确认!