This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30495:三相输入至12VDC 转换器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1467855/pmp30495-3-phase-input-to-12vdc-converter

器件型号:PMP30495

工具与软件:

您好!

我想 使用85VAC-250VAC 的每个相电压范围转换三相交流线路电压、并将其转换为12VDC 1.5A 输出。 即使只有一个相位可用且其他两个相位关闭、电源也应能够提供所需的输出。 我遇到过该 参考设计 PMP30495。 即使有任何一个相位可用、这是否能够提供输出? 为什么这里的 R16用于测试目的我的意思是、如果 R16是 DNP、那么整个部分就没用? 适用于单路12V 输出的任何推荐变压器器件型号(可轻松获取)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该设计应该适用于一相。 BTW、这样的设计使用定制的变压器、因此我没有替代器件型号。 R16用于注入频率响应分析器的信号、以测量系统的开环。 可以替换为0欧姆电阻器。

    谢谢!

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     11328-T078 变压器是否适用于此设计? 在参考设计中、辅助电压为12V 而不是15V。 参考设计电路中是否会有任何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本设计需要初级侧和次级侧之间的匝数比为10、初级侧电感为1500uH、变压器饱和电流为1.5A (初级侧)。 如果调整 VS 分压器、也可以使用15V 的辅助电压。