Other Parts Discussed in Thread: PMP30495
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP30495 工具与软件:
您好!
我想 使用85VAC-250VAC 的每个相电压范围转换三相交流线路电压、并将其转换为12VDC 1.5A 输出。 即使只有一个相位可用且其他两个相位关闭、电源也应能够提供所需的输出。 我遇到过该 参考设计 PMP30495。 即使有任何一个相位可用、这是否能够提供输出? 为什么这里的 R16用于测试目的我的意思是、如果 R16是 DNP、那么整个部分就没用? 适用于单路12V 输出的任何推荐变压器器件型号(可轻松获取)。