This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41031:VS 引脚上的负电压钳位二极管

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1482085/pmp41031-negative-voltage-clamping-diode-in-vs-pin

器件型号:PMP41031

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在根据此参考设计开发一个双开关反激式转换器。  

我的问题与控制电路的这一部分有关。

如果我没有错、二极管 D18和 D19会避免 VS 引脚电压降至-9V 以下、但根据数据表、此引脚的绝对最大额定值为-0.75V。  

我想我可能无法理解这个电路的特点。 任何帮助理解这一点都将非常有用。

好的、

Raúl μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电平、此电路主要是为了限制 VS 引脚的电流、以避免超过其1.2mA 的最大额定值

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    谢谢你。 您能简要说明一下工作原理吗?

    更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raul、当初级开关打开时、绕组电压为负、这将从 Vs 引脚生成一个电流、为了限制该电流、我们将添加此电路