This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:10KK DC PSFB

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1483455/ucc28950-10kk-dc-dc-psfb

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCD3138

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我已将 Ucc28950 PSFB 控制器 IC 用于3.3KW PSFB 且工作正常

现在我想开发10KW 充电器直流直流部分、输入为600V-900V 输出、最大为90V、120A、我可以将 UCC28950 IC 用于此应用吗、可以实现 ZVS、ZCS 效率还是可以用于 C2000数字控制器、请建议并提供对数字控制器的哪些支持?请咨询

谢谢你

Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我尚未使用 C2000数字控制器进行设计。  我相信您可以将其用于相移全桥。  您还可以在相移全桥以及 UCC28950中使用 UCD3138数字控制器。  所有这些选项都应该能够在您的功率级别内正常工作。

     

    数字控制使您能够对您可能想要的任何特殊功能进行编程、而标准移相全桥无法实现这些功能。   如果您需要了解如何使用这些数字控制器、请在 e2e 上重新发布并在标题中注明控制器器件型号、以便相应的应用工程师可以帮助您解决问题。

     

    如果您决定使用 UCC28950进行设计、以下链接中提供了应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。  应用程序内部甚至还提供了指向与应用手册一同提供的 Excel 设计的链接。

     https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、