主题中讨论的其他器件: UCD3138
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我已将 Ucc28950 PSFB 控制器 IC 用于3.3KW PSFB 且工作正常
现在我想开发10KW 充电器直流直流部分、输入为600V-900V 输出、最大为90V、120A、我可以将 UCC28950 IC 用于此应用吗、可以实现 ZVS、ZCS 效率还是可以用于 C2000数字控制器、请建议并提供对数字控制器的哪些支持?请咨询
谢谢你
Venkatesh B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我已将 Ucc28950 PSFB 控制器 IC 用于3.3KW PSFB 且工作正常
现在我想开发10KW 充电器直流直流部分、输入为600V-900V 输出、最大为90V、120A、我可以将 UCC28950 IC 用于此应用吗、可以实现 ZVS、ZCS 效率还是可以用于 C2000数字控制器、请建议并提供对数字控制器的哪些支持?请咨询
谢谢你
Venkatesh B
您好!
我尚未使用 C2000数字控制器进行设计。 我相信您可以将其用于相移全桥。 您还可以在相移全桥以及 UCC28950中使用 UCD3138数字控制器。 所有这些选项都应该能够在您的功率级别内正常工作。
数字控制使您能够对您可能想要的任何特殊功能进行编程、而标准移相全桥无法实现这些功能。 如果您需要了解如何使用这些数字控制器、请在 e2e 上重新发布并在标题中注明控制器器件型号、以便相应的应用工程师可以帮助您解决问题。
如果您决定使用 UCC28950进行设计、以下链接中提供了应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。 应用程序内部甚至还提供了指向与应用手册一同提供的 Excel 设计的链接。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
此致、