This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606问题

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1482723/tida-01606-tida-01606-issue

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C

工具与软件:

您好!

使用 TMS320F280039C ,我看到代码中的一个评论说:
"所有引脚都连接到 F280039C 上的 PMCSS2、因此无法实施该保护。

"

但是、下面仍然定义了比较器电压。 您能否确认比较器功能是在其他地方已禁用还是根本未启用?

此外、在 I_INV 保护 部分、根据 所述的要求 《主机接口技术参考手册》 实际上对应于 V_SEN 而不是电路中的噪声 为 I_INV . 这可能是命名错误吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yung 先生、

    到目前为止、我仅使用 F28379D 验证了我们的新 E7 1606 HW。   我需要一些时间来查看 采用1606的 F280039C。  39C 代码中可能会出现错误、因为它是1606的相对较新的控制器、未来需要对其进行全面审查。  

    开尔文