Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ34Z100, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010030 主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQ34Z100、 EV2400
工具与软件:
您好!
1.为了与 MSP430控制器和 BQ76940进行 I2C 通信、端口 P1 SCL 线和 SDL 线与 SCL 和 SDL 测量仪表线进行外部短路。
2.在 MSP430控制器端口4.6和 P4.7上启用上拉电阻器是否可以使其正常工作。 或外部上拉电阻足够了
此致
S Biswas