This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:I2C 通信

Guru**** 2569065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1481124/tida-010030-i2c-communication

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ34Z100EV2400

工具与软件:

您好!

1.为了与 MSP430控制器和 BQ76940进行 I2C 通信、端口 P1 SCL 线和 SDL 线与 SCL 和 SDL 测量仪表线进行外部短路。

2.在 MSP430控制器端口4.6和 P4.7上启用上拉电阻器是否可以使其正常工作。 或外部上拉电阻足够了

此致

S Biswas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经循环了我们的设计师,请期待一个工作日的答复。

    谢谢。  

    Ryan Tan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S Biswas:

    请参阅我的以下评论:

    1. 有。 短接 P1以启用板载 MCU I2C 通信。 将其保持断开状态以将其连接到外部 I2C 控制器。
    2. 您可以澄清一下您的问题吗? 您是指上拉电阻器 R81、R83吗?

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian Lin:

    谢谢你的答复,它的工作。

    2.我之前提到的内部拉电阻的 MCU 和外部拉电阻的 R81,83。

    3.在这里再增加一个问题、

    我想使用 EV2400对 BQ34Z100进行校准时、屏幕下方显示"器件无确认"。 如何解决该问题?

    谢谢  

    S Biswas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S、

    1. 您可以选择 R81、R83作为上拉电阻器或使用外部上拉电阻器。 此处添加了 MOSFET Q18以启用/禁用 R83和 R81。
    2. 我建议您启动一个新主题来询问与 BQ34Z100相关的问题、因为我们有其他同事为此器件提供支持。

    BRS

    Kian