This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600EVM:OC 引脚配置

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1480319/ucc25600evm-oc-pin-configuration

器件型号:UCC25600EVM
Thread 中讨论的其他器件:UCC25600

工具与软件:

我在设计中使用 UCC25600 LLC 控制器、我参考了 UCC25600的 EVM 来计算"OC"引脚电路、我不了解计算、以及我们是如何获得无源器件的值的。

数据表中给出的公式、您能解释一下我们是如何得出这些的吗? 从而帮助我为应用设计组件值。

我只简单介绍一下设计、一个是 Vout=55V 的半桥 LLC、变压器的匝数比为 NP:Ns=6、PFC 电压为665V、我需要在短路期间关断 LLC、因此需要为我的设计计算这些值。

如果您能在这方面提供支持、将会大有帮助。

此致、

Dilip Ramgir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅该计算器来计算元件值。

    https://www.ti.com/tool/download/UCC25600-DESIGN-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ning Tan、

    实际上、我曾尝试计算工作表中的值、但工作表中似乎有一些错误、因为当我设置 m=4时、即 Lm/lr 时、工作表为 Lm 和 Lr 提供了一些建议值、但 Lm/lr 的比率不是4、为什么会这样?

    我在这里遗漏了一些东西  

    根据上述计算结果、LM/LR=265/149=1.77

    您可以帮助解决此问题吗?

    此致、

    Dilip Ramgir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您用于我们审阅的整个 Excel 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sluc146.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们很快就会回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dilip:

    通过以下屏幕截图、您可以了解电流检测电路设计:

    为了设计 LLC、我建议您使用以下计算器(用于 LLC 功率级设计): https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    请问您为什么使用电压模式控制器、而不是充电模式控制器?  

    此致

    Manikanta P