Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 工具与软件:
您好!
在 TIDA-01606参考设计中、额定电压为1200V 的侧驱动器具有 DESAT、额定电压为650V 的侧驱动器没有 DESAT。 您能告诉我们为什么 DESAT 在这个设计概念中使用/不使用它吗? 请告知我们。
谢谢、此致、
M.Hattori.