This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:DESAT 使用与否的原因

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1481423/tida-01606-the-reason-of-desat-use-or-no-use

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

您好!

在 TIDA-01606参考设计中、额定电压为1200V 的侧驱动器具有 DESAT、额定电压为650V 的侧驱动器没有 DESAT。 您能告诉我们为什么 DESAT 在这个设计概念中使用/不使用它吗?  请告知我们。

谢谢、此致、
M.Hattori.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Hattori-San、

    原因是 OCP 的霍尔传感器已经覆盖了中间分支。  1200V 仍有可能击穿并绕过电流传感器。

    如果对于650V 器件使用带有 DESAT 的栅极驱动器、则会增加成本、并且保护是冗余的。  希望这是有道理的。

    尝试找出各种短路情况,以自己看到这种情况(线对线短路,击穿等).

    开尔文