This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:CAN##39;无法在 PSpice for TI 中打开(ORCAP-1240)或创建项目(ORCAP-2328)

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1477876/pspice-for-ti-can-t-able-to-open-orcap-1240-or-create-a-project-orcap-2328-in-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

在我公司的 PC 中以用户而非管理员身份安装了 TI PSpice。 我通过使用您通过电子邮件发送给我的电子邮件和 PW 代码来完成此操作
一切看起来都很好、但是  

打开现有原理图时、会弹出此错误 (ORCAP-1240)

当我尝试制作自己的原理图时。 出现这个错误。  (ORCAP-2328)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    我看到文件位于第一条错误消息中的 OneDrive 上。

    您能否将其放置在 PC 上并重试?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我还尝试从本地驱动器打开文件、弹出同样的错误、甚至无法在 PSpice 中打开示例设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经卸载了自己安装的软件、并通过公司的管理配置文件安装了 Re。 现在它可以正常工作了。