Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC14141-Q1 工具与软件:
电源正常(PG)引脚为开漏输出、用于指示模块何时不存在故障(短路) 且输出电压在输出电压调节设定点的±10%范围内。
我将使用3相、因此 总共需要6个 IC (UCC14141-Q1)、因为两个 IC 将在一相(高侧/低侧)使用。
如果 我将 PG 引脚连接在一起、那么在出现问题时、可能很难确定是哪个 IC 导致了问题。 不过、我想将 PG 引脚连接在一起、以这种方式使用这些引脚。
1.我想知道是否可以将所有6个 PG 引脚连接在一起使用。
(控制板将通过单线接收 PG 输入。)
2.如果困难、是否可以在一个相位(HS/LS)上使用两个组合在一起的 PG 引脚?
谢谢你