This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:UCC14141-Q1:UCC14141-Q1电路设计相关问题。 (文献编号:PG)

Guru**** 2567395 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1480150/ucc14141-q1-ucc14141-q1-question-about-ucc14141-q1-circuit-design-pg

器件型号:UCC14141-Q1

工具与软件:

电源正常(PG)引脚为开漏输出、用于指示模块何时不存在故障(短路) 且输出电压在输出电压调节设定点的±10%范围内。


我将使用3相、因此 总共需要6个 IC (UCC14141-Q1)、因为两个 IC 将在一相(高侧/低侧)使用。

如果 我将 PG 引脚连接在一起、那么在出现问题时、可能很难确定是哪个 IC 导致了问题。 不过、我想将 PG 引脚连接在一起、以这种方式使用这些引脚。

1.我想知道是否可以将所有6个 PG 引脚连接在一起使用。
(控制板将通过单线接收 PG 输入。)

2.如果困难、是否可以在一个相位(HS/LS)上使用两个组合在一起的 PG 引脚?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 如果 我将 PG 引脚连接在一起、那么在出现问题时、可能很难确定是哪个 IC 导致了问题。 不过、我想将 PG 引脚连接在一起、以这种方式使用这些引脚。
      • 是的、如果将 PG 引脚连接在一起、如果发生故障、您将无法判断哪个 IC 出现故障
    • 我想知道是否可以将所有6个 PG 引脚连接在一起使用。 (控制板将通过单线接收 PG 输入。)
    • 如果难以使用在一个相位(HS/LS)上组合在一起的两个 PG 引脚、是否可以使用?
      • 是、所有/GND 信号都为低侧 PG 基准

    此致、

    Steve