This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:关于 SFRA 问题?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473831/tida-01606-about-sfra-question

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:SFRA

工具与软件:

你(们)好
询问有关 SFRA 的一些问题。
按照 TIDA-01606_userguide 进行实验
硬件安装大致如下:
Chroma 再生格网仿真器(61815)交流电源-> TIDA-01606 ->铬双向直流电源(62180D-1200)直流负载

1. TIDA-01606 ->负载设置为3.18K 电阻
交流电源+30Vrms -> TIDA-01606
3. TINV_allRelaySet -> 1.
4. TINV_allRelaySet ->-0.013
5. TINV_startPowerStage -> 1
6.将交流电源更改为180Vrms (或220Vrms)-> TIDA-01606

测试 SFRA。
问题1. 为什么每个测试的结果不同? 它们之间存在巨大的差异。
如下图所示、是否会有接近120dB 的峰值? 这是什么意思? 您能解释一下吗?
因为在其他图表中、它向下接近120dB?

问题2:使用补偿设计器时、图中将有一个红点。 这意味着什么? 其位置是否应接近0dB? 因为有时红点看不到?
很抱歉给您带来麻烦、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin

    红点是零 fz0的位置。  它会影响您的薪酬响应。  当您在补偿设计器 GUI 中编辑 fz0时、红点应该会移动。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin

    我自己还没有测试 SFRA、因此我不确定该工具。  我认为、将来 SDK 不支持此功能。

    关于可重复性部分、 如果您是我、我将确保在稳定的工作条件下执行测试。  根据您的补偿设计器、 400Hz 附近存在一个奇怪的尖峰。  尝试使您的系统在通带内具有良好的相位响应。  您应该尝试降低 Folg_CF 频率以提高稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    好的、我会根据您的建议重试。
    另外、我想问一下、如果 SDK 将来不支持 SFRA、是否有其他方法或工具来调整 KP/KI 值?
    BR、
    Gavin