Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:SFRA、
工具与软件:
你(们)好
询问有关 SFRA 的一些问题。
按照 TIDA-01606_userguide 进行实验
硬件安装大致如下:
Chroma 再生格网仿真器(61815)交流电源-> TIDA-01606 ->铬双向直流电源(62180D-1200)直流负载
1. TIDA-01606 ->负载设置为3.18K 电阻
交流电源+30Vrms -> TIDA-01606
3. TINV_allRelaySet -> 1.
4. TINV_allRelaySet ->-0.013
5. TINV_startPowerStage -> 1
6.将交流电源更改为180Vrms (或220Vrms)-> TIDA-01606
测试 SFRA。
问题1. 为什么每个测试的结果不同? 它们之间存在巨大的差异。
如下图所示、是否会有接近120dB 的峰值? 这是什么意思? 您能解释一下吗?
因为在其他图表中、它向下接近120dB?


问题2:使用补偿设计器时、图中将有一个红点。 这意味着什么? 其位置是否应接近0dB? 因为有时红点看不到?
很抱歉给您带来麻烦、谢谢