This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:TIDA-00663 + MSP430FR5969测试源文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, TIDA-00663, TDC7200EVM, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473687/tida-00663-tida-00663-msp430fr5969-test-source-files

器件型号:TIDA-00663
Thread 中讨论的其他器件:MSP430FR5969TDC7200EVMMSP-EXP430FR5969

工具与软件:

大家好、在 TIDUCM1B–2016年12月–  使用 TIDA-00663的2018年1月文档中使用了 MSP430FR5969 LaunchPad。 我可以从哪里获取源文件 这个测试示例?  

附录参考设计(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675419/tida-00663-tida-00663-reference-design-sw) TDC7200EVM 固件源代码 zip 不包含 MSP430FR5969的源代码。

谢谢 ans。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmit:

    我仍建议您访问您提供的链接。

    如果您安装了该软件包、那么源代码似乎就在这里安装。

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

    没错、在 TDC720xEVM_MSP430F5xx_6xx 中、-v2.07.zip 只为 Firmware_Source 提供了源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmit:

    与上一篇文章(您链接的文章)一样、 TIDA-00663 使用 TDC7200EVM 固件源代码。  所以我认为您必须将源移植到您计划使用的 MSP430。 我可能会错过这里的一些东西、但这是我目前向您建议的东西。

    此致、

     Thomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、为什么要在 TIDUCM1B 官方文档中写入使用 MSP430FR5969进行测试? (https://www.ti.com/lit/pdf/tiducm1)

    您是否故意误导他人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmit:

    如果我们之前的回复造成混乱、我们深表歉意、并感谢您的反馈! 我们希望确保客户获得准确的信息。

    如前所述、此设计基于 MSP430FR5969。 虽然我们为该设计提供了文档和硬件文件、但并未提供相应的源代码。 然而、相关的 C 语言代码是可移植且简单直接的、使得适应起来相对容易。

    您能说明一下您在移植此代码时遇到了哪些具体问题吗? 如果需要、我们很乐意提供进一步的帮助。

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas。

    要移植 TDC720xEVM_TDC720xEVM Firmware_Source-v2.07.zip 提供的代码、您需要进行一些更改:

    1.修改 TI_MSP430_HARDWARE_BOARD.h

    2.将 TI_MSP430_SPI_USCIA1_5xx.c 添加到压缩文件中。

    从 HAL_PMM.h 中排除 extern uint16_t SetVCore (uint8_t level)函数、因为 MSP430FR5969 UC 中没有此类硬件。

    添加 F5xx_F6xx_MSP430FR5969 Core_Lib 处理器等库(HAL_UC.h、HAL_UC.c 等)。

    更重要的是、如果 MSP-EXP430FR5969中的 J5.17引脚未连接、如何在 TIDA-00663原理图中启用 U2栅极驱动器?

    此致、

    德米特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmit K:

    让我们通过直接交换来解决这个问题。 您可以 向 t-mauer@ti.com 发送电子邮件吗

    此致、

     Thomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我已发送电子邮件至 t-mauer@ti.com。

    您收到了吗?  

    此致、

    德米特·K·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmit:

    我还没有收到它。 我还检查了我的垃圾邮件文件夹。 你是什么时候发的?

    -Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmit、您可以从公司或大学地址发送电子邮件吗? 我认为您使用的地址可能会被阻止、因为它是一次性电子邮件地址、所以我甚至在垃圾邮件文件夹中看不到它。

    -Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从我的公司地址***@RDM.md 给您发送了电子邮件

    电子邮件已发送2025年21月02日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我在你的地址中犯了个错误。 我将重新发送您的电子邮件。