This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:调节的最小负载电流

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS62933P, TPS62933F, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1474495/tps62933-minimum-load-current-for-regulation

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件:、、 LMR33630

工具与软件:

我们计划 在设计中使用 TPS62933降压转换器、以开发低功耗物联网产品。 因此、我们想知道是否存在任何用于调节的最小负载电流、以及稳压器是否能够按照数据表中的规定工作以实现低电流(数十个 UAS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Reuben

    没有最低负载电流调节要求。  

    TPS62933P 在 PFM 模式下运行、可实现更高的轻负载效率、数据表中提供了负载调节曲线。 图8-24至图8-29。  FPWM 模式(tps62933f)将具有更好的负载调节、但轻负载效率更低。  

    不确定所需的电压调节规格是多少以及负载调节曲线是否符合规格?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们来看看这个 IC (TPS62933)并将它与这个(LMR33630)进行比较。

    我们将使用开关模式将宽电压范围(12-30V)调节为5V、然后使用该模式为锂聚合物电池充电、再使用 LDO 将5V 或锂聚合物电池电压转换为3.6V。 3.6V 将用作电源轨。 因为开关模式负载调节之后还有另一个稳压器、除了处于 LDO 的输入电压范围之外、不受限制。
    我们将使用3.6V 来为低功耗应用供电(以 uA 为单位的休眠电流)、但我们也可能需要在一段时间内提供1A 负载。

    根据我的研究、似乎我们可以使用我提到的两个稳压器、因为它们在此应用中没有太大的功能差异。

    请您就此提出建议或想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Reuben

    LMR33630具有较高的电压速率 、TPS62933的 VIN_MAX 为32V、LMR33630为38V。 输入电压轨是多少?它是否可以大于30V? 如果需要、您可以考虑使用 LMR33630等36V 器件。   

    TPS62933具有较低的静态电流(Iq)、在极端轻负载下(如几 uA)应具有较高的效率。

     

    VIN 范围

    Rdson

    Fsw

    TJ 范围

    Iq

    1A 以下

    软启动

    PGOOD 功能

    LMR33630

    3.8-36V

    75mΩ/ 50mΩ

    400kHz、1.4 MHz、2.1 MHz

     –40°C 至+125°C

    25uA

    91.5、Vin=24V、Vo=5V、Io=1A、Fsw=400kHz

    固定4ms

     有

    TPS62933

    3.8-30V

    76mΩ/ 32mΩ

    200kHz 至2.2MHz

    –40°C 至150°C

    12uA

    92%、Vin=24V、Vo=5V、Io=1A、Fsw=500kHz

    可配置

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的工作范围高达30V、并且我们还提供启动在31V 左右的过压保护、因此我们实际上并不需要更大的  LMR33630范围。  TPS62933似乎 更适合我们的应用。
    感谢您的 帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在进一步阅读数据表、并注意到标准 TPS62933可能会产生可闻噪声。 有没有任何数据表明此噪声可能会有多大(以 dBA 或类似单位)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Reuben

    当开关频率降至20kHz 至20kHz 的范围内时、可能会出现可闻噪声、在轻负载情况下、器件会进入 PFM 模式、Fsw 降低以实现更高的轻负载效率。 FSW 可以处于该范围之内。 大噪声与 FSW 有关、而 Vout_ripple 没有此类数据、 EVM 上的数据非常小。

    具有 PFM 模式的其他器件也是如此。 如果担心、可以选择 OOA 模式器件。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    在重新检查我的工作时、我们注意到5V 输出调节的最小 Vin 由该图决定。

    我们计划将使能引脚保持悬空、以便尽可能减少 BOM 数量。 然而、标准的输入欠压锁定为3.3V。

    在输出不再进行调节时、3.3V 和6V 之间会发生什么情况? 器件会进入恒定断续模式吗?

    我们遇到的另一个小问题是 数据表中定义的参考设计以及 EVM。

    正常运行是否需要电阻器 R5 (50Ω)? 它还存在于 EVM 电路中、我认为这可以体现在示波器阻抗匹配中。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Reuben

    当 Vin<3.3V 时、 转换器由于 VIN UVLO 设置而关断、当 Vin>3.6V 时、转换器再次切换。  

    "在3.3V 和6V 之间会发生什么情况"--该器件在压降模式下工作。

     50Ω 用于 波特图测量:电源技巧:如何为波特图设置频率响应分析器。  

    谢谢、此致。