Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1, UCC5880-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC14141-Q1 Thread 中讨论的其他器件: UCC5880-Q1
工具与软件:
我对 UCC14141-Q1电路设计有疑问。
当 Rg = 1 Ω 时、向栅极驱动器电路施加 VGATE_ON = 18V 且 FSW = 10kHz 时、峰值电流(IPEAK_CURRENT)变为18A。 (我将使用 UCC5880-Q1 (栅极驱动器))
据我所知、UCC14141-Q1无法处理18A 的电流。 如果添加额外的电容器并设计为可承受脉冲时间期间的电流、是否没有问题?