This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:UCC14141-Q1电路设计相关问题。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1, UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1476816/ucc14141-q1-question-about-ucc14141-q1-circuit-design

器件型号:UCC14141-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC5880-Q1

工具与软件:

我对 UCC14141-Q1电路设计有疑问。

当 Rg = 1 Ω 时、向栅极驱动器电路施加 VGATE_ON = 18V 且 FSW = 10kHz 时、峰值电流(IPEAK_CURRENT)变为18A。 (我将使用 UCC5880-Q1 (栅极驱动器))
据我所知、UCC14141-Q1无法处理18A 的电流。 如果添加额外的电容器并设计为可承受脉冲时间期间的电流、是否没有问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC14141不提供由栅极驱动器提供的18A 电流。 18A 栅极驱动器电流是峰值瞬时电流、由本地栅极驱动器电容器提供。 即使峰值电流相当高、平均电流也要低得多(在 mA 范围内)。 请使用 UCC14141 Excel 计算器工具 、它应该有助于更了解电气参数。

    Steve