This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PWM 失真

Guru**** 2998010 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1475373/ucc28950-pwm-distortion

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

根据下面附加的原理图、它与 EVM 板相同。

e2e.ti.com/.../3276.slum277a tsc

我有一些 PWM 有线波形。 请查看附件。 在空载条件下、它处于突发模式。 但我可以看到正确的相移。 但是、一旦增加负载、PWM D (C)将失真。 我不知道为什么会发生这种情况。  

 

图1。  空载时的 PWMA (黄色)与 PWMD (绿色)

图2。  100mA 负载中的 PWMA (黄色)与 PWMD (绿色)

然后、我测量了 CS 引脚、结果为我提供了如下波形。 对吗? 它不是正确的锯齿波、也具有高频噪声。  

图3。  CS 引脚 处于100mA 负载状态

非常感谢!

此致、

佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    请注意、您的电流检测信号看起来不正确。  但是、这可能是因为您的负载如此低、而您只是在测量噪声。

    输出 A 和 B 以50%的占空比工作、具有50度的相位差并与主时钟同步。  输出 C 和 D 以50%的占空比运行并进行相移以实现占空比。

    当 A 和 D 同相时、转换器处于100%占空比。  当 B 和 C 同相时、转换器处于100%占空比。  当 D 与 A 的相位差为180度时、转换器以0%占空比运行。  当 C 与 B 的相位差为180度时、转换器以0%占空比运行。

    我观察了波形、结果看起来 D 正在从最小占空比相移到最大占空比再到最小占空比。  这看起来像是 D 的导通时间和关断时间、是它应该的2倍、但它是相移。

    有几种情况会导致这种情况。

    1. 已达到(2V)的逐周期峰值电流限制
      1. 可能由 CS 引脚上的噪声引起。
      2. 可以用低通滤波器来解决。 通常、1k 欧姆和220 pF 电容器可以实现该目的。
    2. 影响也就越低。
      1. 检查环路补偿是否大于45度相位裕度和大于3dB 增益裕度。
    3. 设计没有足够的斜坡补偿。

     

    以下链接可为您提供应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。  有一个部分介绍了可用于检查设计稳定性的环路补偿和斜率补偿。  这里还提供了指向 Excel 工具的链接、该工具与应用手册一同提供、您也可以使用这些链接来检查设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、