This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:闭环- DAB_tripFlag.tripFlag

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1476055/tida-010054-closed-loop---dab_tripflag-tripflag

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户目前正在评估 TIDA-010054、有一些问题。 您能帮他回答吗? 提前感谢您。  

  • 我正在尝试"实验#3:具有电阻负载的闭环电压、初级到次级功率流"、因为已触发变量"DAB_tripFlag.tripFlag"、PWM/功率级无法正常运行。
  • 每次它永远不会消失、即使跳闸设置:~1kV 和 Sensed_Volts:~50Vin"之间也有很大的余量。
  • 使用 OSI 测量的。 示波器、但没有在 PRI 上触发过压事件。 图像。 (即使单脉冲没有显示任何内容。)  

你有什么麻烦的想法吗?

  • 是否强制重置此跳闸信号? ("DAB_clearTrip"在闭环配置中不起作用、只有在 OpenLoop 下起作用)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您的咨询。

    SysConfig 中的设置存在问题。 VPIM 和 VPRIM_TRIP 的值不允许相同。
    VPRIM 需要高于 VPRIM_TRIP。 VPRIM 是可以检测的最大电压。 在最初的 TIDA-010054中、这个值是1047.6V。  

    如果使用未修改的 TIDA-010054硬件、请使用设计指南中显示的默认值:
    VPRIM = 1047.6、
    Vsec = 826.8、
    VBAT_1 =1910.9、
    VBAT_2 = 956.1;
    IPRIM = 16.7、
    ISEC = 41.7、
    IPRIM_TANK = 66、
    ISEC_TANK = 66、

    相应的跳闸值 VPRIM_TRIP、VSEC_TRIP 等需要始终小于最大检测值。

    此致、

    Andreas