This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:TIDA-010062的 PFC 部分

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1466862/tida-010062-pfc-part-of-tida-010062

器件型号:TIDA-010062

工具与软件:

在 TIDA-010062的 PFC 部分中、绝对值是针对 PID 输出值取的、如果 PID 输出值为负、则绝对值是针对负值取的。 是正反馈、这不会是问题;例如、在异常状态下、电流不会立即爬升、这次对于分管、D 应该增加、但 D 通过取绝对值减小。

DutyPWMReg =(uint32_t)((float32_t)(TTPLPFC_PFC_PWM_PERIOD)/ 2.0f)* fabsf (duty));