This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020060:PoDL 与非 PoDL 的比较

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020061, TIDA-020060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472333/tida-020060-comparison-between-podl-and-non-podl

器件型号:TIDA-020060
主题中讨论的其他器件:TIDA-020061

工具与软件:

嗨、团队、

希望一切都很好。

我的客户是 KOSTAL、目前正在了解 PoDL:

  • 对于 TIDA-020060和 TIDA-020061、您是否对 PoDL 和非 PoDL 的成本进行了比较?
  • 对于以下拓扑、PoDL 需要哪些其他元件?

BR.

链接