This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:将 MCU GND 与电源 GND 相连

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473623/tida-01606-connect-mcu-gnd-with-power-gnd

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

您好!

我正在设计和测试一个基于 TIDA-01606的三相逆变器设计。

我有一个关于电源接地层和 MCU 接地层的问题:

在 TIDA-01606设计中、MCU GND 通过陶瓷电容器2200pF 连接到电源 GND、该连接的作用是什么? 如果我们完全隔离 MCU GND 和电源 GND、无连接、该怎么办?

为什么设计人员不使用直流链路电压(DC-)的负点作为电源 GND?

我们是否可以选择直流链路电压(DC-)的负极端点作为电源 GND 并直接与 MCU GND 连接?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nam、

    我们即将更新1606设计。  有关最新的 E7原理图、请参阅随附的。

    就 MCU 接地基准而言、基本上有三种常见的选择:  

    1) 1)直流链路中点(VDC_MID)-其电压接近3P 电网的中性电压。  如果未正确调节、该中点电压可能会变化、因此来自中性点电压的失调电压可能很高。  因此、考虑在低压侧使用隔离式辅助电源。

    2) 2)直流链路负极(VDC-)-这很好。  我们看到有些人使用此选项、但您必须考虑隔离

    3)地面接地

    对于 1和2、您必须考虑使用隔离式电源辅助电源(例如24V)、因为您的3P 交流电源(例如色度)可能不会与工作台辅助电源隔离。

    重点是将 MCU 悬空到 VDMID 或  VDC-上。  如果没有适当的隔离、您可能会在低压轨上遇到过压应力。

    对于方案3、由于功率级已与地隔离、因此您不需要隔离式辅助电源。   

    e2e.ti.com/.../5153.TIDA_2D00_01606E7_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    开尔文

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    感谢您的反馈。

    因此在最新的 TIDA-1606设计中、TI 将为用户提供配置 VMID、VDC 或浮动 MCU GND 的选项。

    它将不再是通过 Y 电容器直接进行导线连接。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nam、

    是的。  从技术上讲、 请看 EMI 滤波器级、Y 电容器提供从交流电网到接地的隔离。

    关键是、需要尊重隔离。

    正如我提到过的、VMID、VDC-直接连接需要使用隔离式辅助电源。

    对于直接连接、出于 EMI 原因、我建议使用铁氧体代替 R10电阻。

    开尔文