This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:如何确定设计中所选电阻器的电阻值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473774/tida-010232-how-is-the-resistance-value-of-the-selected-resistor-determined-in-the-design

器件型号:TIDA-010232
主题中讨论的其他器件:AMC3330

工具与软件:

尊敬的团队:

在这个设计中选择电阻器阻值没有具体的原因。 我想知道为什么需要这样的电阻值。 你能解释一下吗?

这是这些电阻器的电阻值、例如在800V 时、分压器电阻器为280k Ω、采样电阻器为250 Ω。该电阻值是如何确定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。  
    以这种方式选择电阻器、因为当 RstP/M 处于类似范围内时、测量 RisoN/P 的精度最佳。 这就是选择 RstP/N 的原因、其选择方式与关键 RisoN/P 值类似。
    临界值为100欧姆/V 和500欧姆/V 对于 r 400V 系统、这相当于40k Ω 至200k Ω。 这就是我们为400V 选择 RSTP/N =68.1k Ω 的原因。
    对于800V、关键值为80k Ω 和400k Ω、 这就是我们为 RSTP/N 选择280k Ω 的原因
    选择采样电阻以将 AMC3330的输入电压限制为1V。

    此致、

    Andreas