Other Parts Discussed in Thread: AMC3330
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010232 主题中讨论的其他器件:AMC3330
工具与软件:
尊敬的团队:
在这个设计中选择电阻器阻值没有具体的原因。 我想知道为什么需要这样的电阻值。 你能解释一下吗? 
这是这些电阻器的电阻值、例如在800V 时、分压器电阻器为280k Ω、采样电阻器为250 Ω。该电阻值是如何确定的