主题中讨论的其他器件:LM5190
工具与软件:
请分享 webench 电源应用软件。、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
请分享 webench 电源应用软件。、
您好 Karthik
您是否尝试过快速入门计算器? 请从 https://www.ti.com/tool/download/LM25190-LM5190-DESIGN-CALC 下载 Excel 文件 并验证您的设计。
- EL
您好 Karthik
1.由于该器件是控制器、因此没有理论上的 输出电流限制。 但建议将输出电流限制在20A 以下(或大于2mΩ 感应电阻器)、因为如果使用的2mΩ 感应电阻器小于该值、保持信噪比实际上并不容易。
2. 它未在数据表中指定、但通常为~3mA (请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5146.pdf 的第9.1.2.4节中的 MOSFET 驱动器功耗 )
3.请参阅数据表中的第6.3.14节。 不允许我在 Imin 选择器中披露更多详细信息。

4. MOSFET 驱动器由 VCC 稳压器提供。 VCC 稳压器的稳压目标为7.125V 至 7.875V

- EL
您好、EL
感谢您的响应。
1.体二极管功率损耗跟下面的值有点混淆。

Vsupply = 36V Fsw = 400kHz Qrr = 8.2uC PRR = 118.08W、这实际上是不允许的。、您是否可以建议这样做。
2.请指导如何使用 Excel 格式和锁定的快速入门计算器。、https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-StLt1sVYHn/B2/LM25190-LM5190-DESIGN-CALC_REVB2.zip
如果在执行按钮或类似按钮的位置提供了输入、请分享用户指南。