This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:Webench 电源设计仿真器

Guru**** 2930500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1468599/webench-power-designer-webench-power-design-simulator

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LM5190

工具与软件:

请分享 webench 电源应用软件。、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    Webench 是一个基于浏览器的工具。 我们不能将其作为独立的应用程序进行共享。 我们的大多数器件在其产品页面上提供了用于不同工具(如 PSpice 和 Simplis)的仿真模型。

    您能否提供有关您需要在哪个器件上支持的更多信息?

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    De Hello Werner

    感谢您的答复。

    在 webench 中、无法对照数据表交叉验证设计计算。、LM5190您能指导我进行计算吗?、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将此问题重定向到负责的联系人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik  
    您是否尝试过快速入门计算器? 请从 https://www.ti.com/tool/download/LM25190-LM5190-DESIGN-CALC 下载 Excel 文件 并验证您的设计。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL  

    您能否帮我说明一下需要 ILOAD 阶跃增加和电压过冲的 COUT 公式.、如何计算 ILOAD 阶跃增加和随附图片中的 LOUT 是电感值或电感器电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik  

    负载阶跃是 客户定义的电气要求。  

    ILOAD 是负载电流。  ILOUT 是电感器电流  

    LOUT 是功率电感器的电感。  

    如果您有更多问题、请使用"编号列表"并逐个列出您的问题吗?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL

    LM5190 (规范)的最大电流输出。

    2.开关时的最小电流(Iq)静态电流(控制器功率损耗)是多少

    3. IMON 选择器如何选择电流回路错误(选择)。

    来自 H0和 L0的 MOSFET 驱动电压。(根据 MOSFET 数据表、7V 所需的最小电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik

    1.由于该器件是控制器、因此没有理论上的 输出电流限制。 但建议将输出电流限制在20A 以下(或大于2mΩ 感应电阻器)、因为如果使用的2mΩ 感应电阻器小于该值、保持信噪比实际上并不容易。

    2. 它未在数据表中指定、但通常为~3mA (请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5146.pdf 的第9.1.2.4节中的 MOSFET 驱动器功耗 )

    3.请参阅数据表中的第6.3.14节。 不允许我在 Imin 选择器中披露更多详细信息。  

    4. MOSFET 驱动器由 VCC 稳压器提供。 VCC 稳压器的稳压目标为7.125V 至 7.875V

      

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL

    感谢您的响应。

    1.体二极管功率损耗跟下面的值有点混淆。

    Vsupply = 36V Fsw = 400kHz Qrr = 8.2uC PRR = 118.08W、这实际上是不允许的。、您是否可以建议这样做。

    2.请指导如何使用 Excel 格式和锁定的快速入门计算器。、https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-StLt1sVYHn/B2/LM25190-LM5190-DESIGN-CALC_REVB2.zip

    如果在执行按钮或类似按钮的位置提供了输入、请分享用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik

    1.我认为是8.2nC 而非8.2uC。   

    2.请将鼠标悬停在每一行的红色三角形上,然后会弹出一个帮助/评论/建议。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 EL 的支持