This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4001-SP:电感器电流不稳定

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472604/tps7h4001-sp-inductor-current-instability

器件型号:TPS7H4001-SP

工具与软件:

考虑以下条件(请查看随附的原理图)、可以观察到3ms 电感器电流不稳定、可以发现电流值约为7A。此情况仅在仿真100ms 后才发生。  如果这是我们需要缓解的不稳定性(或如果我们需要修改设计中的某些内容)、或者如果这是仿真期间的预期行为、您能给我们提供建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    我认为这是仿真的预期行为。

    我将在我的计算机上运行该模型并验证它是否符合预期、或者验证一些其他仿真工件。

    请给我一些时间、我将就此主题再次发布回复。

    谢谢!

    Andy Fondaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    观察到的 电感器电流偏差确实是模型的预期行为。

    谢谢!

    Andy