Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28950EVM-442
工具与软件:
大家好、团队!
我一直在尝试使用电子表格 SLUC222D、在三种不同的仿真器(TINA、LT 和 PSIM)中模拟 UCC2895x 相移全桥控制器、但到目前为止还没有进展。
设计限制如下:VIN 为700Vdc (范围在680和720之间)、输出为80V @82.5A (6.6kW)。
首先、LT 和 PSIM 始终抛出多个错误、所有错误都以同一消息开头:"此处为预期指令或器件实例。 $CDNENCSTART。" 我在此链接(e2e.ti.com/.../tina-spice-tps2513-invalid-device-cdnencstart-line-42-for-the-tps2513-pspice-file)上注意到一个类似的未回答问题、我希望我能向大家更幸运。
至于 TINA、我似乎无法将输出电压推至超过30-40V、这使得我无法验证您的控制器是否能满足我的需求。
感谢您协助解决此问题。
谢谢!