This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28950EVM-442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1471697/ucc28950-ucc28950

器件型号:UCC28950

工具与软件:

大家好、团队!

我一直在尝试使用电子表格 SLUC222D、在三种不同的仿真器(TINA、LT 和 PSIM)中模拟 UCC2895x 相移全桥控制器、但到目前为止还没有进展。

设计限制如下:VIN 为700Vdc (范围在680和720之间)、输出为80V @82.5A (6.6kW)。

首先、LT 和 PSIM 始终抛出多个错误、所有错误都以同一消息开头:"此处为预期指令或器件实例。 $CDNENCSTART。" 我在此链接(e2e.ti.com/.../tina-spice-tps2513-invalid-device-cdnencstart-line-42-for-the-tps2513-pspice-file)上注意到一个类似的未回答问题、我希望我能向大家更幸运。

至于 TINA、我似乎无法将输出电压推至超过30-40V、这使得我无法验证您的控制器是否能满足我的需求。

感谢您协助解决此问题。

谢谢!

e2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_START_5F00_6.6kW.TSC

e2e.ti.com/.../LT_5F00_PSim.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的移相全桥设计。  此文件用于设计 UCC28950EVM-442 600W 参考设计和您提到的 Excel 设计工具。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

     

    可通过以下链接找到 UCC28950 600W 设计的用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf

     

    UCC28950设计工具文件夹中提供了 Tina 模型和 TI PSpice 模型。  它们都是功率级的工作模型、并且已经过调试。  您可以从 TI.com 免费下载 Tina 和 TI PSpice 仿真器。  您可以使用应用手册和 Excel 工具修改这些仿真文件、从而对您的电源设计进行仿真。  您可以在以下链接找到这两者。

    https://www.ti.com/product/UCC28950#design-tools-simulation

     

    我们没有 UCC28950控制器的 LT PSpice 或 PSIM 模型。 我建议您使用 TI.com 上的 Tina 或 TI PSpice 模型、从而节省建模和调试过程时间。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、