工具与软件:
目前、我们面临着基于 UCC28950的 PSFB 设计的问题。 该设计的尺寸为240W、48Vout、5A Iout、700Vin、Fsw 100KHz。 此外、Tx 匝数比为12.4:1。 我将 UCC27324DGNR 用作栅极驱动器 (我在这里强调一下、因为我之前发布了一个问题、我无法回答错误的答案。 我重新发布了这个问题)、以便提供两个半桥 Vgs (.. 高侧不以 GND 为基准 )。
--- 问题1---- 问题3 问题5------- |--Vout+
| | TX ------- L--|--Vout-
--- Q2---- 问题4 问题6------- |

如果 Sch 很模糊、请参考 EVM 设计、即 https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf?ts EVM=1738633435221&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
问题是、在轻负载的情况下、我们可以得到48V 的输出电压。 但 VDS (Q3和 Q4)没有相移、因此 Tx 波形上没有死区。 理想情况下、当输入电压为700V 时、根据 Tx 的匝数比、可以在没有控制的情况下获得53V。 如果我得到48V 电压、TX 波形应该有死区、但实际上不是。 之后我增加负载、Vout 开始下降。
那么、您能帮助我们了解为什么没有相移吗?
请参阅随附的波形。
下图是 Tx 波形、当负载仅为200mA 时表现为阻尼。 当负载高于200mA 时、波形将变为占空比为50%的"H 桥"。

下图是 Q1和 Q4的 VDS。 黄色是 Q1、绿色是 Q4。 这仍处于200mA 负载情况下。 您会看到 Q4的相移角度(方向)错误。

我对为什么没有相移(或发生了错误的相移)感到非常困惑。 是因为设置了 Tx 还是 IC? 或 Tx 匝数比不正确。