This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误(CRCOMM-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1467536/pspice-for-ti-error-crcomm-12005-unable-to-launch-orcad-pspice-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!
我已在虚拟机(WIN11)上安装了 PSPICE-FOR-TI。 删除快照后、出现错误:Error (CRCOMM-12005):"Unable to launch OrCAD PSpice TI"(错误(CRCOMM-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI)。

快照是在正确安装 PSPICE 后完成的、这种安装非常完美。
我不知道如何解决这个问题。 您有什么建议吗?

然后、我尝试在同一台计算机上重新安装新副本、但收到错误消息、表示使用相同的访问密钥已达到安装的最大数量。

我无法访问其他安装、那么如何重置所有安装?

感谢您的帮助。

马西莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Massimo、

    我可以禁用旧安装。 然后您可以再次安装、如果 ORCOMM-12005错误再次发生、我们可以解决它。

    禁用安装需要一天或2天。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    我仍然收到消息:"太多设备正在尝试使用相同的访问密钥进行连接。" 是否可能尚未禁用旧安装?

    感谢您的帮助。

    马西莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Massimo、

    奇怪的是、您仍然有问题。 我收到通知,旧安装已被禁用在早上6点左右你的时间(晚上11点在这里)。

    请重试、让我知道情况如何。  

    如果您仍有问题、我会将问题报告给 Cadence (负责管理和跟踪安装)。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    不幸的是问题仍然存在...

    此致、

    马西莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、Massimo。

    我要求 Cadence 仔细检查他们的工作。 我不明白为什么在虚拟机上安装很重要、但我也向他们强调了这一点。

    支持可能在印度(有些在爱尔兰、有些在印度)、所以我不确定我们今天是否会得到解决。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    我仍然无法安装它;我有相同的错误。

    您是否有机会再次与他们联系?

    非常感谢

    马西莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    我今天早上没见过任何东西。 电话过后、我要更加紧急地提出这个问题。  

    他们可能会请求调用、或者让您运行一些诊断程序。 我会让你知道他们说什么。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Massimo、

    Cadence 正在研究它。

    我根据这个请求提取了您的电子邮件、并使用了这些电子邮件 @μ A

    您能否确认这是您用于下载 PSpice for TI 的电子邮件。 您在上面的屏幕截图中明智地将其标记出来。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、大卫、  

    是的、我确认电子邮件(m***.z*****) @mat ***.it)、这与我下载安装程序时使用的相同。

    谢谢

    马西莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Massimo,

    刚刚从 Cadence 听到。 他们在流程中遗漏了一些内容、但得到了纠正。

    现在应该可以安装了。

    这是第一次发生、但有时手动流程会发生这种情况。 人为错误。

    感谢您的耐心。

    我将保持该开路状态、以防仍然存在一些问题。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao David、  

    最后、它运行良好。

    非常感谢您的帮助和耐心。

    此致

    马西莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无问题