This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:OrCAD DSN 文件

Guru**** 2480905 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25798, TPS25751, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1457306/tida-050047-orcad-dsn-files

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件: BQ25798TPS25751-01、USB-PD-CHG-EVM TPS25750

工具与软件:

你(们)好  

TI 是否有集成了 PD 控制器+充电器的 IC?
类似于 Infineon:CYPM1115/1116
我在 TI 官方网站上找不到集成类型、好像都是1个 PD 控制器+ 1个充电器

https://www.ti.com/lit/ug/tiduey1b/tiduey1b.pdf?ts = 1735785409207.

客户的设计要求如下

TI 有没有合适的解决方案?  

电池容量> 4.2V、10Ah、3串
钥匙控制器电池充电> Type-C
快速充电协议> PD QC30W ~45W 输入:5V/9V/12V/15V、5A (max)
充电时间>约1小时(PD 30W ~45W 快速充电)

也是 TIDA-050047
参考设计网站上的原理图只能以 PDF 文件的形式下载
是否有 Orcad DSN 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:  

    感谢您的咨询。 我们的营销专家将在下周早些时候与您联系、期待您的回复。

    假日快乐!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、我们没有将 USB PD 控制器与电池充电器相结合的解决方案。 对于该系统、TPS25751 + BQ25798将是极具竞争力的解决方案。 虽然 PD 和 BQ 功能未组合到单个器件中、但 TPS25751和 BQ25798集成了所有 FET、因此无需外部功率 FET。  USB-PD-CHG-EVM -01是一款 评估板、可将两种解决方案组合到单个设计上。  

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM -01 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    感谢您的评论

    您能否帮助提供 USB-PD-CHG-EVM -01 Orcad DSN 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     USB-PD-CHG-EVM -01的所有文件均可在 TIDA-050047网页上找到。 此设计是使用 Altium 而不是 Cadence 开发的、因此没有可用的节奏设计文件。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-050047 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    您可以帮助检查以下原理图以及需要调整的任何资源吗

    附件是 我们基于 TIDM748A 绘制的原理图。
    1.电池规格:12.6V7Ah/3S2P/72.36Wh。 SDI/35E/3、350mA
    2.电路中的 J3是电池连接器、U3引脚22/23 VBAT 需要15V 来保持电池充电。
    U3引脚25 - SYS 应输出12V 直流电。
    J4是我们的 Type C 连接器。 充电时、它将通过 PD CC 模式提供15V 充电。
    5.不充电时、Type C 连接器需要向 USB 磁盘提供5V 电压才能读取数据。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我已将您的主题分配给可帮助进行原理图审阅的一位工程师。 他们将能够提供有关何时完成原理图审阅的更新。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:  

    您能否填写 PD 部分(TPS25751)的原理图检查清单、并在完成检查后将其发送回我? 填写检查清单后、我将完成审核、同时我还将此主题转发给 BQ 应用团队、以听取他们对 BQ25798的意见。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

    TPS25751原理图检查清单: e2e.ti.com/.../Schematic-Checklist-Rev-2p0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    在原理图中、12.6V SYS 和 BAT 引脚上额定电压为16V 的电容器可能会显著降额。  我建议检查电容器数据表的降额曲线、以确保并联电容不会低于下表建议的最小值:

    除此之外、我在原理图上看不到其他明显的问题。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅随附的检查清单验证已完成问题对应的是 GPIO0~3、GPIO6、7、11。TIDA-050047的原理图(TIDM748A.pdf)也未连接。 但是、如果不使用该检查列表、建议将其连接到 GND。  

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../8838.Schematic-Checklist-Rev-2p0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:  

    建议将未使用的 GPIO 接地、以使其保持已知状态。  

    此外、我还注意到、您在"检查清单"页面中将器件列为 TPS25750而不是 TPS25751、这是拼写错误吗?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在检查列表表中没有找到 TPS25750选项卡、因此我填写了 TPS25751。

    我们使用 TPS25750。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:  

    不建议在新设计中使用 TPS25750、但强烈建议改用 TPS25751。 TPS25751与 TPS25750引脚对引脚兼容、可解决 TPS25750上出现的许多问题、并支持 PD3.1和 PPS 和液体检测等新功能。  

    有关更多详细信息、请参阅此常见问题解答页面: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751 

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。 我们将使用 TPS25751。

    另外、是否需要调整原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:  

    请在下面查看我的反馈:  

    1.强烈建议将 EEPROM 的大小从256KB (32KB)增加到512KB (64KB)、以便适应 TPS25751未来的固件更新。 建议使用类似 AT24C512的器件: https://www.digikey.com/en/products/detail/microchip-technology/AT24C512C-SSHM-T/3046247 

    2. 即使在 CC 线路上有保护、仍然需要包括旁路电容、以帮助过滤任何不必要的噪声。  请注意、C463和 C464设置为 DNP、我建议将它们设置为220pF (如果未向 CC 线路添加保护、则设置为330pF)。  

    3.当前 ADCIN 设置是为 AlwaysEnableSink 设置的(请参阅下图)、这是预期的电池电量耗尽配置吗? 对于基于 EEPROM 的系统、建议使用安全模式:

    PD 原理图的其余部分看起来不错、请仔细检查上面的三项。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!

    谢谢。此致、

    Raymond Lin